This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418E:预期输出电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914487/tca8418e-expected-output-current

器件型号:TCA8418E

大家好、  

在我的客户应用中、他们选择了需要1mA 最小电流的按键。

如 TCA8418E 的数据表中所述、内部上拉电阻为55k。 因此、假设其电源电压为3.3V、这将只会产生60µA μ A 的最大电流。 从数据表中、他们不确定在行/列上可以预期的输出电流值。 在行/列上有一些低阻抗驱动。 这是否起作用?

提前感谢您的支持。

此致、  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Obinna、

    您能向我们展示一下原理图是什么样子吗?

    我对此有点困惑:"他们选择了需要1mA 最小电流的钥匙。"

    通常、键只是低阻抗机械开关。 当客户使用8418E 时、它通常用作键盘扫描仪、我们的设备将使用算法检查按键的时间。 确定按键时、不一定要查看拉/灌入的电流。

    使用我们的设备的客户是否未处于键盘扫描仪模式? (改为 GPIO?)

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、  

    我可以离线共享原理图。  

    我应该将其发送到什么电子邮件?  

    谢谢。  

    奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、  

    请查看您的收件箱:)。  

    Thx。  

    奥比那。