Other Parts Discussed in Thread: TCA8418E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA8418E 大家好、
在我的客户应用中、他们选择了需要1mA 最小电流的按键。
如 TCA8418E 的数据表中所述、内部上拉电阻为55k。 因此、假设其电源电压为3.3V、这将只会产生60µA μ A 的最大电流。 从数据表中、他们不确定在行/列上可以预期的输出电流值。 在行/列上有一些低阻抗驱动。 这是否起作用?
提前感谢您的支持。
此致、
奥比那。