Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB212
尊敬的 TI 团队:
您可以参阅随附的 details.e2e.ti.com/.../RE--_2800_F0C_2900_-USB2-0-eye-margin.msg 电子邮件
我们尝试了 EQ 设置[MB R5238至3.9K Ω 接地并将 BP R4451 = 100 Ω 接地]、但它没有帮助(如图1所示)。
我们还检查了 Location1和 Location2中的眼图。 (使用和不使用转接驱动器时、我们将引脚5 (RSTN)下拉至 GND 以禁用转接驱动器)
奇怪的是、无论是否连接了转接驱动器、眼图都没有太大差异(PW:123)。
这是否意味着转接驱动器在 MB 中无法正常工作?
您能不能告诉我们 TUSB211 EQ 策略(例如、 LEV0、1、2、3有多大的 dB)?
另外、您是否有任何改进眼图结果的想法?