This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:无论设置哪个 EQ、TUSB211都不能正常工作。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912209/tusb211-tusb211-doesn-t-work-no-matter-which-eq-is-setting

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB212

尊敬的 TI 团队:

您可以参阅随附的 details.e2e.ti.com/.../RE--_2800_F0C_2900_-USB2-0-eye-margin.msg 电子邮件

我们尝试了 EQ 设置[MB R5238至3.9K Ω 接地并将 BP R4451 = 100 Ω 接地]、但它没有帮助(如图1所示)。

我们还检查了 Location1和 Location2中的眼图。 (使用和不使用转接驱动器时、我们将引脚5 (RSTN)下拉至 GND 以禁用转接驱动器)

奇怪的是、无论是否连接了转接驱动器、眼图都没有太大差异(PW:123)。

这是否意味着转接驱动器在 MB 中无法正常工作?

 

您能不能告诉我们 TUSB211 EQ 策略(例如、 LEV0、1、2、3有多大的 dB)?

另外、您是否有任何改进眼图结果的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们想知道 TUSB211是否在高速模式下工作。

    我们能否检查引脚11、4、9以确认它是否在高速模式下工作?

    示例 引脚11 = 1.8V、引脚4 =高电平、引脚9 =高电平

    2.除技术规格中的6.6外、是否有加电顺序要求?

    谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    对于 TUSB211数据表中的主机端应用、请务必遵循第8.2.2.1节中列出的产品。 TUSB211需要进入 HS 眼图测试模式。 在此模式下、您将看到眼图的升压功能影响。  

    请记住、当更改 EQ 电阻器时、TUSB211需要看到复位(RSTN 引脚)以更改升压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们的测试程序如下:

    1.设置 TUSB211 EQ

    2.打开系统电源

    3.在测量点添加探头

    4.发送测试模式

    5.生成眼图报告
    当我们更改不同的 EQ 设置时、我们将遵循步骤1~5。
    请参阅所附内容(项目4、5、6)。(PW:123)
    看起来没有什么特别的眼图、我们发现 TUSB211-pin11 (VREG)在测试期间为0V。
    您能帮助检查出什么问题吗?
    我们如何检查它是否在高速模式下运行?
    谢谢。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    让我们关注 CD 和 ENA_HS、您是否还能够在测试期间共享 CD 和 ENA_HS 的状态? 当 TUSB211处于测试模式时、CD 应该为低电平并且 ENA_HS 应该为高电平。 为了查看升压效应、我建议在距离 USB 集线器(和 TUSB211)最远的测试点进行测量。 步骤显示正常、您是否可以在步骤3中验证电源和 RSTN 是否处于适当级别? 此外、确保在步骤3中 DP/DM 上没有出现测试模式、如果 TUSB211在总线上检测到测试模式、则不会进入测试模式。 TUSB211是否位于 USB 集线器的下行端口上?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    TUSB211位于 USB 集线器(USX2064AEZGTR)的下行端口上。

    我们使用90欧姆电阻器作为 DN/DP 之间的终端、以检查 Location1的 USB2.0眼图、如图4所示。

    我们在测试期间检查了 CD 和 ENA_HS 状态(图1)、没有测试模式(图2)。 CD 和 ENA_HS 均为0V。

    3.3V 电源和 RSTN 伪性、如图3所示。

    请帮助我们了解下一个操作或检查点:

    图1:

     图2:

    图3:

    图4:

    谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    当 不存在测试模式并且存在正确的端接时、您应该看到 CD 应该为低电平并且 ENA_HS 应该为高电平。 我建议您使用~45-50 Ω 单端终端、这可以通过高速示波器(如果示波器输入/探头上提供50 Ω 终端)来提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    在我们添加45 Ω 单端终端(不发送测试模式)后、CD 引脚将为低电平、ENA_HS 为高电平、VREG 为1.8V。

    当我们发送测试模式时、CD 变为高电平、ENA_HS 为高电平、VREG 为1.8V。 是否为预期行为?

    我们将检查 EQ 设置是否在45欧姆单端终端下工作。

     

    BMC (AST2500A2)确认其内部终端为55欧姆(固定)。

    是否可以将 TUSB211启用到高速模式并获取信号补偿? 或者存在无法将 TUSB211启用到高速模式的风险?

    谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    在 CD 变为高电平之前、是否对 TUSB211进行了复位?

    根据 USB 2.0规范、BMC 终端较高。 较高的端接意味着、只要信号质量满足眼图要求、就应最大限度地降低 TUSB211升压、以避免超出 HS 断开阈值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    F0C 为 MB;JG7为 BP。

    我们在 Location4 (re-driver2输出)上使用45 Ω 单端终端测试眼图。

    请参阅随附的眼图。

    从转接驱动器2到 BMC (端点、55欧姆单端接)大约为10英寸、您还能建议 EQ 设置吗?

    e2e.ti.com/.../5_2D00_-Check-re_2D00_diver2-for-different-EQ-setting-at-Location-4.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我建议坚持使用3级或0级升压、以避免过多地增加波形中的振铃。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    如果我们使用 AST2500内部终端、它将无法让 TUSB211进入高速模式(ENA_HS 为低电平)。

    有时、我们会发现 TUSB211引脚11 (VREG)为1.8V、但引脚9 (ENA_HS)为低电平。

    当我们测量 USB2.0眼图时,即使我们将 AST2500设置为内部终端,也不能在终点有虚拟 USB 设备(AST2500 USB 端口)?

    测试程序:

    1. 为 BP 上电、设置 AST2500内部终端(在 BP 上)
    2. 为主机 MB 加电
    3. 传输测试模式
    4. 发现 TUSB211在高速模式下无法工作。(ENA_HS 为低电平)

     

    谢谢。

     

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    假设 USB2.0是双向通信、您能否基于我们的拓扑(TUSB211位置)为第一个 TUSB211和第二个 TUSB211建议 EQ 设置?

    我们希望确保"集线器到器件"和"器件到集线器"眼图的质量。

    谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们想知道 CD 引脚是否为高电平(我们使用 AST2500内部端接、CD 引脚将为高电平)、它是否仍然允许 ENA_HS 引脚从低电平变为高电平?

    另一个问题是、如果 AST2500内部端接电阻大约为63~67 Ω、那么对于 TUSB211的高速协商是否存在任何问题?

    谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    为了确保正确的信号质量、需要对每个 TUSB211设置进行调优。 MB TUSB211可从1级交流升压开始、BP TUSB211可使用2级交流升压。 我还会考虑使用 TUSB212来添加直流升压功能、适用于长电缆和多路复用器场景。

    CD 和 ENA_HS 是独立的。 CD 也是输出、AST2500提供了哪种终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经测量出 AST2500内部终端的单端电阻约为63~67 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AST2500终端可能太强、无法使 CD 输出驱动为高电平。 如果您将 CD 用于其他用途、则可以考虑添加串联电阻以帮助解决这种情况。 CD 只是状态指示器、不应影响 HS 枚举过程。