This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:无输出信号

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913280/sn65dp141-no-output-signal

器件型号:SN65DP141
主题中讨论的其他器件:TS3DV642

大家好、

我的设计有问题。 我使用下面的原理图设置了一个电路板、该电路板是信号分离器的一部分。 输入信号来自电缆、输出将传输到 TS3DV642 (mux)。

对于每个电源引脚、都有一个专用电容、还有一个平面电容器(3x3cm)用于电源电压。 电路板布局应良好、电路板上有两个运行方式相同的 SN65DP141。 因此 ESD 死亡或焊接连接问题不太可能出现。 我检查了电源电压、并使用示波器进行了测量。 在芯片之前的 IN0#_P 信号上、我可以测量信号以及直流偏置电压。 但在相应的 OUT 引脚之后、只有直流偏置。 没有信号发出。 您是否知道问题可能出在哪?

AUX 线路以及热插拔工作和监护仪均可识别、但一旦链路训练开始(猜猜是什么) 主线路上的信号未到达监控器...在器件插入前几秒钟触发 PWD#的斜升、并且只要差速器连在一起、就可以切换"_P"和"_N"以及通道。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否查看包括 TS3DV642在内的完整原理图?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您努力帮助我。 在下面、您可以看到互连原理图。 我看到 TS3DV642需要1V 偏置电压、但数据表中没有提到最大值。 DP141产生的电流直流偏置电压约为2.5V。 但我认为这不是问题、因为我在两个器件之间进行了测量、并且没有来自 DP141的信号。

    我起初犯了一个错误、就是 DP141的 PWD 保持悬空(因为它有一个上拉电阻)、但在它不起作用后、我将其更改为斜升电路。 还有10k 上拉电阻器、有些直接接地、但在不工作后、我将其更改为1k。 但是、我认为这不应损坏 DP141。。

    此致

    Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、这里是电源:

    一个 DP141的电流消耗约为150mA @2.76V。 我用大约2.5V 开始设计、但在它不起作用后、我增加了一点、使其更符合电源电压规格。 但它没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heiki-San

    查看原理图、DP141电源引脚6、7、10、13的其余部分 19、22、25、26、29、 32、38?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它们隐藏在第一个示例的后面。 它们都连接在布局中、每个引脚都有自己的100nF +一个共享平面电容器。

    我觉得奇怪的是、输出上有共模电压、但实际上输出上没有发生任何其他情况。

    谢谢

    Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heiki-San

    您应该在 DP141输入端使用上行端口连接器。 下面是上行端口连接器引脚排列。

    此外、DP141输入端不需要交流耦合电容器、因为需要将交流耦合电容器放置在发送器侧。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、谢谢提示。

    因此、当电缆穿过通道时、我现在有两根电缆、它们在显示器侧是错误的。

    但源(PC)连接到 DP141输入端。 当我可以测量 DP141输入端的信号时、是否应该没有输出信号?!

    如果我无法解决此问题、我将在下一个版本中查找另一个器件。

    谢谢

    Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heiko

    您应该将输入交流耦合电容器替换为0欧姆电阻器。 否则、总电容超出 DP 规格。  

    根据探头类型和探头的端接情况、我将测量 TS3DV642输出端的信号、测量交流耦合电容之后的信号。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DP141输入端的交流电容被0 Rs 取代。 但仍然不幸运。 在尝试进行链路训练后、显示器的屏幕仍保持黑屏、并且我无法测量 TS3DV642 输出端的任何信号。 我只能在那里看到 DP141的直流偏置。

    我想它会被某种程度的诅咒。 感谢您的努力!

    编辑:好的、作为最后一次尝试、我将尝试交换通道、即使我无法测量...

    此致

    Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heiko

    由于输入侧连接器是错误的连接器、通道顺序不正确、监护仪将保持黑色、直到先固定输入侧连接器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您说得对。 尽管我无法在放大器之后测量信号、但换用通道确实很成功。 它现在可以工作了。 太棒了!

    非常感谢您的帮助!