主题中讨论的其他器件:TS3DV642、
大家好、
我的设计有问题。 我使用下面的原理图设置了一个电路板、该电路板是信号分离器的一部分。 输入信号来自电缆、输出将传输到 TS3DV642 (mux)。
对于每个电源引脚、都有一个专用电容、还有一个平面电容器(3x3cm)用于电源电压。 电路板布局应良好、电路板上有两个运行方式相同的 SN65DP141。 因此 ESD 死亡或焊接连接问题不太可能出现。 我检查了电源电压、并使用示波器进行了测量。 在芯片之前的 IN0#_P 信号上、我可以测量信号以及直流偏置电压。 但在相应的 OUT 引脚之后、只有直流偏置。 没有信号发出。 您是否知道问题可能出在哪?
AUX 线路以及热插拔工作和监护仪均可识别、但一旦链路训练开始(猜猜是什么) 主线路上的信号未到达监控器...在器件插入前几秒钟触发 PWD#的斜升、并且只要差速器连在一起、就可以切换"_P"和"_N"以及通道。
提前感谢!