This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:交流耦合

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110A, DS16EV5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914023/ds16ev5110a-ac-coupling

器件型号:DS16EV5110A
主题中讨论的其他器件: DS16EV5110

DS16EV5110A 数据表指出、该器件旨在支持具有直流耦合线路的 TMDS 对。 这是否意味着它不能用于交流耦合应用? 我正在考虑使用此芯片与 FPGA 进行连接。 在 FPGA 参考设计中、使用了类似的芯片、但均衡器的输出与 FPGA 输入进行交流耦合、如果可能、我希望与参考设计保持一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 HDMI 要求、DS16EV5110输出必须为直流耦合- 49.9 Ω 至3.3V。 DS16EV5110的输出为漏极开路、需要3.3V 上拉电阻器。  

    您可以考虑向 DS16EV5110A 输出添加外部49.9 Ω 上拉至3.3V 电阻器、然后将交流电耦合至 FPGA 输入。   

    此致、Nasser