Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110A, DS16EV5110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS16EV5110A 主题中讨论的其他器件: DS16EV5110
DS16EV5110A 数据表指出、该器件旨在支持具有直流耦合线路的 TMDS 对。 这是否意味着它不能用于交流耦合应用? 我正在考虑使用此芯片与 FPGA 进行连接。 在 FPGA 参考设计中、使用了类似的芯片、但均衡器的输出与 FPGA 输入进行交流耦合、如果可能、我希望与参考设计保持一致。