This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:使用 DS125DF1610交叉点和广播功能时的 CDR 锁定问题、后续

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912776/ds125df1610-cdr-lock-problems-using-ds125df1610-crosspoint-and-broadcast-function-follow-up

器件型号:DS125DF1610

您好!

是该主题的后续步骤 、当我无法访问设置以测量我居住的地方时、该主题已被锁定。

我再次测试了设置、并再次将通道 A 上的信号检测强制为高电平会导致通道 B TX 锁定。 但是、当我在通道 A 上检测到高电平无效时、通道 B TX 会立即解锁

我还尝试了以下操作:从我的初始权变措施(通道 B RX 到通道 C TX 的路由)开始、其中通道 B TX 被锁定、我强制在四通道的所有四个通道上检测到高电平。 然后、我将交叉点更改为最初预期的配置(A RX 扇出到 A、C 和 D TX、C RX 路由到 B TX;通道 B TX 仍然被锁定)。 最后、我将四通道的信号检测置为高电平无效。 此时、通道 B TX 被解锁。

因此、在我的情况下、权变措施(在更改交叉点配置的同时将信号检测置为高电平、然后将信号检测置为高电平)不起作用。 将信号检测保持为高电平可能是一种权变措施、但随后我会丢失信号检测状态的实际信息。

如有任何建议,请提出。

此致、
--
Rd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 您能不能提醒我您的测试中使用了什么特定的 DS125DF1610交叉点配置?
      • 将通道扇出到四通道内的多个输出?
      • 通道在四通道内交叉?
      • 四路多通道多路复用为单路输出?

    • 您当前为以下通道寄存器实现了哪些值?
      • 0x31
      • 0x2F
      • 0x14
      • 0x95
      • 0x96
      • 0x9B

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的设置与 相关线程中的设置完全相同、正如我所提到的、因为这是锁定线程的后续操作。

    寄存器值:
    对于通道 B 解锁的测试用例(第一种情况):
    通道 B
     0x14 = 0x00
     0x2F = 0xB6
     0x31 = 0x00
     0x95 = 0x00
     0x96 = 0x1E
     0x9B = 0x02
    通道 C
     0x14 = 0x00
     0x2F = 0xB6
     0x31 = 0x00
     0x95 = 0x00
     0x96 = 0x1C
     0x9B = 0x00


    对于更改交叉点配置后通道 B 被锁定的测试用例(通道 B RX 至通道 C TX、第二种情况):
    通道 B
     0x14 = 0x00
     0x2F = 0xB6
     0x31 = 0x00
     0x95 = 0x00
     0x96 = 0x1E
     0x9B = 0x02
    通道 C
     0x14 = 0x00
     0x2F = 0xB6
     0x31 = 0x00
     0x95 = 0x00
     0x96 = 0x1D
     0x9B = 0x01


    返回到第一种情况、强制信号检测为高电平:
    通道 B
     0x14 = 0x80
     0x2F = 0xB6
     0x31 = 0x00
     0x95 = 0x00
     0x96 = 0x1E
     0x9B = 0x02
    通道 C
     0x14 = 0x80
     0x2F = 0xB6
     0x31 = 0x00
     0x95 = 0x00
     0x96 = 0x1C
     0x9B = 0x00

    然后将信号检测置为高电平无效:
    通道 B
     0x14 = 0x00
     0x2F = 0xB6
     0x31 = 0x00
     0x95 = 0x00
     0x96 = 0x1E
     0x9B = 0x02
    通道 C
     0x14 = 0x00
     0x2F = 0xB6
     0x31 = 0x00
     0x95 = 0x00
     0x96 = 0x1C
     0x9B = 0x00

    此致、

    --

    Rd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认所测试的每个重定时器通道使用的输入信号数据速率和模式?  根据您的0x2F 设置、我假设数据速率为10.3125Gbps、但希望确认。

     如果在将每个通道设置为正常直通模式的同时向四通道(A 至 D)中的四个通道中的每个通道同时应用有效输入信号、 是否能够在0x14[7]= 0的情况下在所有通道上看到信号检测生效和数据输出?

    每个通道的交叉点寄存器设置(即96和9B)似乎是正确的。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "您能否确认您为每个被测重定时器通道使用的输入信号数据速率和模式?  根据您的0x2F 设置、我假设数据速率为10.3125Gbps、但我想确认。"
    ->是的、确实是10.3125Gbps。 我不使用自定义模式、主要是来自 SERDES FPGA IP 的实际数据。 在没有实际数据时至少同步字。

    " 如果在将每个通道设置为正常直通模式的同时、对四通道(A 到 D)中的四个通道中的每一个应用有效的输入信号、 是否能够在0x14[7]= 0的情况下在所有通道上看到信号检测断言和数据输出?"
    ->可以。 即使启用了交叉点配置、只要有效的输入信号实际馈送到所有输入、所有通道都能检测信号、锁定和传输信号而不会出现任何问题。

    此致、
    --
    Rd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RD、

    感谢您提供信息。 此时、我无法找到您观察到的行为的解释。 我可以提供的最佳建议是在运行期间使所有通道上的信号检测力保持有效、正如您所注意到的、这会将重定时器信号检测状态作为诊断功能。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师