您好!
这 是该主题的后续步骤 、当我无法访问设置以测量我居住的地方时、该主题已被锁定。
我再次测试了设置、并再次将通道 A 上的信号检测强制为高电平会导致通道 B TX 锁定。 但是、当我在通道 A 上检测到高电平无效时、通道 B TX 会立即解锁。
我还尝试了以下操作:从我的初始权变措施(通道 B RX 到通道 C TX 的路由)开始、其中通道 B TX 被锁定、我强制在四通道的所有四个通道上检测到高电平。 然后、我将交叉点更改为最初预期的配置(A RX 扇出到 A、C 和 D TX、C RX 路由到 B TX;通道 B TX 仍然被锁定)。 最后、我将四通道的信号检测置为高电平无效。 此时、通道 B TX 被解锁。
因此、在我的情况下、权变措施(在更改交叉点配置的同时将信号检测置为高电平、然后将信号检测置为高电平)不起作用。 将信号检测保持为高电平可能是一种权变措施、但随后我会丢失信号检测状态的实际信息。
如有任何建议,请提出。
此致、
--
Rd