This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:有关 SN65DP159的一些问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913844/sn65dp159-some-questions-to-sn65dp159

器件型号:SN65DP159

您好、专家、

辅助信号:

当 DDI 此时转换为 HDMI 2.0B 时、AUX_SRCp/n 是否不使用?

Tx_term_CTL

我们为  SN65DP159提供了 RGZ 和 RSB 封装、并且 TX_TERM_CTL 引脚仅存在于 RGZ 封装中。

这意味 着 TX_TERM_CTL 只能通过40引脚 RSB 封装的软件设置、对 RGZ 封装的48引脚采用引脚搭接设置、对吧?

 TX_TERM_CTL 与这两种封装是否有任何额外差异? 功能? 使用?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

     SNx5DP159器件整合了 I 2C-over-AUX 转 DDC 桥接器、以支持 DisplayPort 双模标准版本1.1。 它支持源设备和接收设备之间通过 AUX 通道进行通信。 桥接器接收来自源器件的 I 2C-over-AUX 格式请求、并将其传输到 DDC 信号到接收器件。 当接收设备响应时、DDC 通道和桥接器中的请求会将其封装到 I 2C-over-AUX 中并将其发送回源设备。因此、如果源设备支持 I2C-over-AUX、则可以使用 AUX。 否则、您可以使用 DDC。

    2.对于 RGZ 封装、建议将 TX_TERM_CTL 设置为 NC、使其处于自动选择模式。 这与 RSB 封装具有相同的功能。 RGZ 封装提供了手动将 TX_TERM_SEL 引脚配置为高电平或低电平的附加选项、而 RSB 不处于引脚搭接模式。

    谢谢

    David