This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:DS90UB927Q-Q1、DS90UB948Q-Q1

Guru**** 2546820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913361/ds90ub927q-q1-ds90ub927q-q1-ds90ub948q-q1

器件型号:DS90UB927Q-Q1

尊敬的先生:

我的客户开发了927和948、如下所示。

CPU (24位1920*720 80MHz 时钟)=> 927 => 948 => LCD (附加 LCD 技术规格)

液晶屏上显示的视频失真、如下图所示。

您能帮我检查随附的原理图和寄存器值、并告诉我任何意见吗?

e2e.ti.com/.../MD103TL01_2D00_50IR_2D00_27A-V3_5F005CCD85C85CCD85C8_.pdf

以下是927、928的寄存器设置值。

927.

地址 值

0x30 0xDA

0x13 0x70

0x17 0x9E

 

948

地址 值

0x03 0xE8

0x05 0x9E

0x1E 0x90

0x1f 0x09

0x20 0x99

0x21 0x90

0x22 0xA0

0x49 0x60

请参阅随附的原理图。

e2e.ti.com/.../2677.SERIALIZER.PDF

e2e.ti.com/.../Desrerializer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    您的显示屏的视频时序是多少?您能否检查 CPU 输出是否与时序相匹配?

    此外、948的 Rin 线路上为什么没有交流电容?

    此致、

    Michael W.