请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB927Q-Q1 尊敬的先生:
我的客户开发了927和948、如下所示。
CPU (24位1920*720 80MHz 时钟)=> 927 => 948 => LCD (附加 LCD 技术规格)
液晶屏上显示的视频失真、如下图所示。
您能帮我检查随附的原理图和寄存器值、并告诉我任何意见吗?
e2e.ti.com/.../MD103TL01_2D00_50IR_2D00_27A-V3_5F005CCD85C85CCD85C8_.pdf
以下是927、928的寄存器设置值。
927.
地址 值
0x30 0xDA
0x13 0x70
0x17 0x9E
948
地址 值
0x03 0xE8
0x05 0x9E
0x1E 0x90
0x1f 0x09
0x20 0x99
0x21 0x90
0x22 0xA0
0x49 0x60
请参阅随附的原理图。