This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-R-EVM:通道 A-1000M 一致性测试除外、该测试使用 DP83867ERGZ-R-EVM 作为 IUT

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-R-EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912148/dp83867ergz-r-evm-no-signal-except-channel-a-1000m-comformance-testing-using-dp83867ergz-r-evm-as-iut

器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

尊敬的高科技研究员:

我们将 DP83867ERGZ-R-EVM 用作1000M 以太网一致性测试的受测仪器(IUT)。

但只能从一个通道获得信号、 B、C、D 通道没有信号。 (无论在模式1、2、3、4中如何)

参考"如何配置 DP838XX 进行以太网合规性测试"、  

使用 USB-2-MDIO (TI 工具),我们 将寄存器0025 = 0x0480、然后读取 、它会显示0000!

读取寄存器0025 = 0x0000

我们不确定该寄存器是否有问题。

 寄存器0009= 0x3B00等其他寄存器正常!

我们期待您的回复!

此致,Mu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提交问题。 除了 reg0x9之外、您可以尝试其他寄存器吗?

    您是否也可以尝试读取寄存器0x0到0x9?  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    感谢您的回复!

    除 reg0x9之外的其他寄存器如下图所示(mode1、2、3、4)。

    模式1:                                                                

     模块2.

    模式3:                                                  

    模块4.

    寄存器0x0到0x9的结果:(mode1、2、3、4)

    模式1:                                         

    模式2:

     模式3:                                                   

    模式4:

    谢谢!

    MU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mu、您好!

    是否可以通过选择扩展寄存器的"是"来尝试再次写入寄存器?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mu、您好!

    B、C、D 上没有信号、因为寄存器设置不正确、

    寄存器0x0025是一个扩展寄存器、所以通信稍微复杂一点。

    数据表在:8.4.2.2.1 ExtendedAddressSpaceAccess 中将其解码

    我没有软件 USB-2-MDIO bis、请检查、如果您想写入0x25之类的扩展寄存器、下拉菜单"扩展寄存器"是。