问题1.
当我们的器件休眠,时、电流大约为36uA,、但最近电流大约为300uA,、我们发现这两个器件之间的差异是 TCA9539的标志
问题2.
TCA9539如何进入待机模式,我发现寄存器无法设置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用户好!
"我们发现这两个器件之间的区别是"
PW9539是器件标识(这与我在 TCA9539PW 内部系统中看到的内容相匹配)
99K 和94k 表示器件的制造年份/月份/地点。
最后一行表示器件的批号
"当我们的器件,睡眠时、电流约为36uA,、但最近电流约为300uA "
您是否有可以提供的 TCA9539原理图? 通常、当我们看到高于正常电流消耗时、这是因为输入是浮动的。 当存在消耗电流问题时、器件之间的差异可能因批次而异。
"问题2.
没有寄存器可用于设置此值。 器件的待机模式仅意味着不会发生 I2C 通信。
-Bobby