This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:关于 TCA9539的功耗

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911710/tca9539-about-the-tca9539-consumption

器件型号:TCA9539

问题1.  

当我们的器件休眠,时、电流大约为36uA,、但最近电流大约为300uA,、我们发现这两个器件之间的差异是 TCA9539的标志

问题2.

TCA9539如何进入待机模式,我发现寄存器无法设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    "我们发现这两个器件之间的区别是"

    PW9539是器件标识(这与我在 TCA9539PW 内部系统中看到的内容相匹配)

    99K 和94k 表示器件的制造年份/月份/地点。

    最后一行表示器件的批号

    "当我们的器件,睡眠时、电流约为36uA,、但最近电流约为300uA "

    您是否有可以提供的 TCA9539原理图? 通常、当我们看到高于正常电流消耗时、这是因为输入是浮动的。 当存在消耗电流问题时、器件之间的差异可能因批次而异。

    "问题2.

    TCA9539如何 进入待机模式,我发现无法设置寄存器。"

    没有寄存器可用于设置此值器件的待机模式仅意味着不会发生 I2C 通信。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      Bobby,原理图如下所示,

      当我们的器件进入睡眠,所有 IO 都设置为输入。

      这是因为输入是浮动的

      “输入是浮动的”是什么意思? ,器件进入睡眠模式时,所有 IO 均应设置输入,作为您的数据表,当 IO 设置输入, 悬空。我们应将这些 IO 设置为输入上拉或下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、"悬空"意味着没有施加电压。  这些引脚配置为输入、但不会拉高或拉低或通过上拉/下拉电阻偏置、因此电压定义不明确。  这可能导致引脚上的电压处于电源轨和接地轨之间的中间电平、而这种情况往往会导致更高的电流消耗。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢,Max、

       在本例中、,当器件进入睡眠模式时,所有未使用的引脚都设置为悬空,、因此您意味着这些未使用的引脚会导致更高的电流消耗?如果我们设置这些未使用的引脚输入并下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。  您可以从外部将它们拉高或拉低、也可以将它们配置为输出而不是输入(以便器件本身在这些引脚上驱动高或低电平)。  如果您尝试这样做、但没有看到电源电流减小、请告知我们。

    此致、
    最大