This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:第3代问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910151/ds80pci800-gen-3-questions

器件型号:DS80PCI800

大家好、

我的客户正在估算 DS80PCI800。 您能帮助回答他们的问题吗、如下所示?

  1.  kΩ DS80PCI800配置为 Gen-3模式(速率引脚接地20 μ A)、DS80PCI800是否 会自动进入非限制模式? 它可以进入 限制模式吗?
  2. 数据表提到 、在第3代模式下 、输出 VOD 取决于 VID 和频率成分。  输出  VOD 是否也 取决于   VOD 控制寄存器 设置?
  3. 我的客户  在 第3代模式下使用不同的 VOD 控制寄存器设置、而 测试结果不同。 VOD control=111b 的眼图张开度比其他设置好。 什么原因可能会导致它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

      kΩ DS80PCI800配置为 Gen-3模式(速率引脚接地20 μ A)、 DS80PCI800是否 会自动进入非限制模式? 它可以进入 限制模式吗?

    答案: 速率= 20K 至 GND;DS80PCI800将始终处于具有非限幅输出的 Gen3模式。 它不会处于限制模式。

    数据表提到 、在第3代模式下 、输出 VOD 取决于 VID 和频率成分。  输出  VOD 是否也 取决于   VOD 控制寄存器 设置?

    答案: 是的、在非限制模式下、输出 VOD 设置定义了最大动态输出振幅。   如果输入信号振幅等于或大于 VOD 控制设置、即使它是非限制模式、输出看起来也是限制性的。   

    我的客户  在 第3代模式下使用不同的 VOD 控制寄存器设置、而 测试结果不同。 VOD control=111b 的眼图张开度比其他设置好。 什么原因可能会导致它?

    答案:最大 VOD 控制设置往往会产生最大的垂直眼图张开度、并产生最具线性的响应。  对于许多使用较高 VOD 控制设置的 PCIe 应用、DS80PCI800可提供最佳结果。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的支持!

    另一个问题:

    如果客户使用第3代去加重模式 (保持 RATE 引脚悬空)、您的上述答案 是否会更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    速率=浮点时、DS80PCI800将使用内部电路来确定实际数据速率。  如果速率为 PCIe Gen1或 Gen2、则 DS80PCI800将处于限制模式。  当 PCIe 链路切换到第3代时、DS80PCI800将自动切换到非限制模式。

    对于 PCIe 第1代和第2代操作、器件输出 VOD 将由 VOD 设置定义-即使输入更小或更大。

    对于 PCIe 第3代、输出取决于输入 VOD 和 VOD 设置、如前所述。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    对于810器件、我了解 VOD = (VOD / VID 比率)* VID、其中 VOD / VID 比率是固定的并由用户设置。

    对于800器件、我仍然不知道在非限制模式下 VOD 与 VID 和 VOD 设置之间的相关性。  动态 VOD 是如何工作的?  

    感谢您的善意解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    对于非限制模式下的 DS80PCI800、VOD 设置限定了最大输出振幅。  如果输入端没有信号、则输出幅值可以低至0V 差分。  一旦有一个有效的输入信号、输出振幅 通常等于 输入振幅的1.25倍。   一旦输出幅值达到 VOD 设置值(例如1200mV)、 输出幅值将不再相对于 任何进一步的输入幅值增加而增加。   

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很清楚! 非常感谢 Lee。