Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002A 您好!
我将 TUSB1002A 用作 USB3.0转接驱动器。 我将在 Hyperlynx 中执行预布局 SI 分析、以确定它是否适合我们的应用。 我将使用 TI 提供的 IBIS-AMI 模型。 数据表第9页在0.05UI 时具有确定性抖动。
在 IBIS-AMI 仿真期间、我是否需要添加此值? 或者、考虑到该抖动值、模型是否会生成激励?
2. AMI 模型中的哪个属性准确地模拟抖动值? 是 GetWave 吗?
谢谢。