This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:用于 SI 仿真的抖动配置

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912722/tusb1002a-jitter-configuration-for-si-simulation

器件型号:TUSB1002A

您好!  

我将 TUSB1002A 用作 USB3.0转接驱动器。 我将在 Hyperlynx 中执行预布局 SI 分析、以确定它是否适合我们的应用。 我将使用 TI 提供的 IBIS-AMI 模型。 数据表第9页在0.05UI 时具有确定性抖动。  

在 IBIS-AMI 仿真期间、我是否需要添加此值? 或者、考虑到该抖动值、模型是否会生成激励?

2. AMI 模型中的哪个属性准确地模拟抖动值? 是 GetWave 吗?  

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    IBIS-AMI 模型确实包含一些形式的确定性抖动(主要来自 ISI)。 除非您还想考虑随机抖动、否则不需要添加额外抖动。  

    2.可以将 GetWave 视为仿真的段、其中 TX 或 RX EQ 应用于输入波形。 IBIS-AMI 模型的.dll 扩展中捕获了其他抖动细节。 然后、您使用的仿真工具根据恢复时钟或外部时钟从波形测量抖动。