Other Parts Discussed in Thread: PCA9518, PCA9306, TCA9517
主题中讨论的其他器件: PCA9306、 TCA9517
大家好、
从数据表的 P6可以看出、VIH=0.7*Vcc-5.5V。 如果 Vcc=3.3V、VIH=2.31-5.5V、那么使用2.8V 时似乎没有问题。
但是、数据表的 P3中有以下说明、
“该器件专为3V 至3.6V VCC 工作电压而设计,但具有5V 容限 I2C 和使能(EN)输入引脚。
此功能允许在主设备和从设备之间从3V 转换到5V。”
I2C (SDAx/SCLx)和 EN 引脚可在3-5V 电压下运行、也就是说、不能使用2.8V 上拉电阻。 正确吗?
如果我们尝试连接需要2.8V 上拉电阻的 IC、并且 PCA9518不支持2.8V 上拉电阻、我们需要准备电平转换器、因此我已经确认过、以防万一。
此致、
Tom Liu