This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:是否支持2.8V 上拉电阻?

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9518, PCA9306, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912560/pca9518-does-support-2-8v-pull-up

器件型号:PCA9518
主题中讨论的其他器件: PCA9306TCA9517

大家好、

从数据表的 P6可以看出、VIH=0.7*Vcc-5.5V。 如果 Vcc=3.3V、VIH=2.31-5.5V、那么使用2.8V 时似乎没有问题。

但是、数据表的 P3中有以下说明、

“该器件专为3V 至3.6V VCC 工作电压而设计,但具有5V 容限 I2C 和使能(EN)输入引脚。
此功能允许在主设备和从设备之间从3V 转换到5V。”

I2C (SDAx/SCLx)和 EN 引脚可在3-5V 电压下运行、也就是说、不能使用2.8V 上拉电阻。 正确吗?

如果我们尝试连接需要2.8V 上拉电阻的 IC、并且 PCA9518不支持2.8V 上拉电阻、我们需要准备电平转换器、因此我已经确认过、以防万一。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    对于电平转换器器件、您是否考虑了 PCA9306?

    如果您需要重新驱动信号、TCA9517还适用于具有缓冲功能的电平转换器。

    如果您需要使用 PCA9518 (对于某些应用而言可能会超限)、则在 SDA/SCL 引脚上使用2.8V 上拉电阻器是可以的、而 Vcc 为3.3V。 您可能会看到电源电流略有增加、但我仍希望正常工作。

    -Bobby