主题中讨论的其他器件:DP83TC811
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
1) 1)在 tc8测试期间、信号发生器用于保持噪声增加以降低 SQI 值。 噪声增加到特定值后、PHY 状态不会变为链路断开。 这是为什么?
2) 2)当主器件切换到从器件时、观察到模式转换的损耗值存在问题。 什么通常会影响损耗? 是否可以通过修改软件配置来更改值?
3) 3)在执行返回测试时、返回损耗值也存在问题、对返回损耗值有何影响? 是否可以通过修改软件配置来更改值?
4) 4)切换到测试模式4时、发送器失真= 20mV。 除了设置模式之外、还有其他方法可以配置这些值吗?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃