This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:SQI 和 PMA 问题

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137671/dp83tc811r-q1-sqi-and-pma-issues

器件型号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

1) 1)在 tc8测试期间、信号发生器用于保持噪声增加以降低 SQI 值。 噪声增加到特定值后、PHY 状态不会变为链路断开。 这是为什么?  

2) 2)当主器件切换到从器件时、观察到模式转换的损耗值存在问题。 什么通常会影响损耗? 是否可以通过修改软件配置来更改值?

3) 3)在执行返回测试时、返回损耗值也存在问题、对返回损耗值有何影响? 是否可以通过修改软件配置来更改值?

4) 4)切换到测试模式4时、发送器失真= 20mV。 除了设置模式之外、还有其他方法可以配置这些值吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    1.您添加了多少噪声、以及相应的 SQI 读数是多少? 为什么您希望链接丢失? 通信将具有一定的抗噪能力。  

    2."模式转换的损耗值出现问题"是什么意思?

    3.请分享用于执行此测试的程序。 共享您拥有的任何图像或报告。 执行此测试时器件的状态是什么?

    4.请分享所有 PMA 合规性测试的完整报告。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     SQI 值单调下降。  因为 tc8希望通过增加噪声来降低 SQI。  当噪声达到限值时、链路状态变为链路断开。  dp83tc811是否支持此处理?

    2. 测试过程如下

    回波损耗

    初始条件:

    功率模式 IG 打开;

    测试步骤:

    Step1:将待测试的器件设置为默认模式。

    Step2:将测试器件设置为从模式。

    步骤3:测量回波损耗的值。

    所需结果:

    第3步:在10MHz-600Mhz 之间、回波损耗值小于限制线。

    实际结果:

    步骤3:在14Mhz 至67Mhz 之间、回波损耗值高于限制线。

    3.见附件

    回波损耗的值高于界限线.pdf

    4.见附件

    发射器失真值过大.pdf

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您是否看过以下应用手册: SNLA293

    您是否使用此处所述的软件配置? 如果没有、请执行此操作并向我发送更新的结果。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    [引用 userid="491194" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137671/dp83tc811r-q1-sqi-and-pma-issues/4355598 #435598"]您是否看到以下应用手册: SNLA293[/引用]

    根据提供的应用手册、SQI 值在噪声增加后衰减。 在最后一次减少到0x28后、BMSR 寄存器0x0001–基本模式状态寄存器中位[2]的链路状态是否会受到影响?

    客户执行 tc8测试、希望噪声增加会导致 BMSR 寄存器0x0001–基本模式状态寄存器中的位[2]链接。 但目前、tc811似乎不支持该功能。 客户是否缺少相关配置?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    链路将在 SQI<28左右下降、是的。

    在基线和增加噪声时、您读取的 SQI 值是多少?

    谢谢、

    David