请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 主题中讨论的其它部件:TLK105L、 TLK105
大家好、
客户参考 TIDA AM437x-idk 平台和 TLK105L 作为 PHY 端口。 由于 TLK105L 在新设计中不会推荐、因此客户改用具有相同软件驱动程序的 DP83822。
现在、他们面临的问题是 PRU 无法识别 DP83822。 我们需要您的帮助是、如果客户从 TLK105L 迁移到 DP83822、需要进行哪些更改? 谢谢你。
以下是问题信息:
使用 TLK105L、可以读取 PHY
使用 DP83822I 无法识别