This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:PRU CAN#39;t 识别 AM437x 平台上的 DP83822

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, DP83822I, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911312/dp83822i-pru-can-t-identify-dp83822-on-am437x-platform

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其它部件:TLK105LTLK105

大家好、

客户参考 TIDA AM437x-idk 平台和 TLK105L 作为 PHY 端口。 由于 TLK105L 在新设计中不会推荐、因此客户改用具有相同软件驱动程序的 DP83822。

现在、他们面临的问题是 PRU 无法识别 DP83822。 我们需要您的帮助是、如果客户从 TLK105L 迁移到 DP83822、需要进行哪些更改? 谢谢你。

以下是问题信息:

使用 TLK105L、可以读取 PHY

使用 DP83822I 无法识别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您能否检查是否已将此硬件翻转应用手册中的所有要求纳入考量范围: https://www.ti.com/lit/an/snla262/snla262.pdf?ts=1591313968282

    另请注意、TLK105和 DP83822的器件 ID 不同(寄存器0x03)。 如果软件使用寄存器0x03来识别 PHY、则需要对其进行更新以识别 DP83822的寄存器地址。

    此致

    Aniruddha