This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:连接问题

Guru**** 2963650 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911452/hd3ss6126-connection-question

器件型号:HD3SS6126
主题中讨论的其他器件: TUSB320

大家好、

  我的客户使用的是 HD3SS6126和输出连接器、采用 Type C USB 3.0。 他们希望 USB 主机可以用于电缆方向检测。 他们希望 使用 CC 引脚(高/低)来切换 HD3SS6126。 下面是方框图规划、需要您的帮助才能了解是否可行。  

  (输出固定为5V/0.9A。)

  

e2e.ti.com/.../HD3SS6126.pptx

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    请参阅 USB Type-C 规范。 除了与 CC1和 CC2相关的接收器连接状态外、还有不同的状态。 您应该使用 TUSB320 CC 控制器来驱动 HD3SS6126 SEL 引脚、而不是使用 CC1/2直接驱动 SEL 引脚。

    谢谢

    David