Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, TUSB320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS6126 主题中讨论的其他器件: TUSB320
大家好、
我的客户使用的是 HD3SS6126和输出连接器、采用 Type C USB 3.0。 他们希望 USB 主机可以用于电缆方向检测。 他们希望 使用 CC 引脚(高/低)来切换 HD3SS6126。 下面是方框图规划、需要您的帮助才能了解是否可行。
(输出固定为5V/0.9A。)
此致、
艾伯特·李。