This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001能否支持现代待机功能?

Guru**** 2529790 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910655/xio2001-can-xio2001-support-modern-standby-feature

器件型号:XIO2001

大家好、

根据数据表的规格、该器件可以支持 D1/D2/D3/D3HOT/D3COLD 省电模式、但客户想知道该器件是否也可以支持现代待机功耗模式?

那么、XIO2001是否支持 RTD3 (PCIe 运行时 D3)功能? 请提供建议。

下面是有关 PCIe 的捕获部分信息、请查看详细信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    现代待机模式要求器件支持 PCIe L1子状态(L1.1和 L1.2)。  虽然 TI XIO2001支持包括 L1状态在内的低功耗状态、但它不支持 L1子状态。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davor、

    由于 XIO2001不支持现代待机功能、您能建议哪种 TI 解决方案也支持此功能吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    遗憾的是 、没有与 XIO2001等效的器件支持现代待机。

    此致、

    Davor