请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 大家好、
根据数据表的规格、该器件可以支持 D1/D2/D3/D3HOT/D3COLD 省电模式、但客户想知道该器件是否也可以支持现代待机功耗模式?
那么、XIO2001是否支持 RTD3 (PCIe 运行时 D3)功能? 请提供建议。
下面是有关 PCIe 的捕获部分信息、请查看详细信息。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.