This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001 REFCLK 终止方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910347/xio2001-xio2001-refclk-termination-scheme

器件型号:XIO2001
主题中讨论的其他器件: LMK00334

尊敬的 TI:

当 XIO2001的 REFCLK 由 HCSL 差分时钟驱动时、应使用什么终止方案?

当由 HCSL 时钟驱动时、XIO2001的 REFCLK 是否为 NRZ 信号?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    通常、HCSL 时钟驱动器需要在驱动器输出附近将50 Ω 终端连接到 GND。 串联电阻(例如33欧姆)可用于减慢边缘速度。  LMK00334数据表的图19提供了一个示例接口。

    我不太理解您的第二个问题。  一个 HCSL 时钟源将驱动 XIO2001 REFCLK 输入。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Davor。