This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:介质转换器带、SD 极性和差分端接

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910351/dp83869hm-media-convertor-strap-sd-polarity-and-differential-termination

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好,我将 DP83869用作的1000M 介质转换器。 我不确定以下问题。  

1..is SD (引脚编号 24) 24)引脚 A 高电平有效输入还是低电平有效输入?  数据表未指定 SD 引脚的极性或功能。 当信号对 SFP 模块良好、但 SD 引脚对于 SFF 模块为高电平时、LOS 引脚为低电平。 然后、我应该将 DP838969的 SD 引脚直接连接到 SFP 的 LOS、并将逆变器连接到 SFF 的 SD、还是以相反的方式连接

2. 我是否需要在差分对线路链路 SGMII 和磁性铜质 PHY 之间放置100 Ω 端接电阻器? 它没有说是否需要端接电阻器。 EVM 原理图中没有端子电阻器。

3.我只想使用带电阻器的介质转换器、不想使用任何 MCU。 DP68389是否仅可用作自举引脚配置的介质转换器? 数据表中并不是很清楚、这种说法与此表单中的说法相反。 John 确认、它可以很好地与捆扎引脚配合  使用、但 Aniruddha 说、在媒体转换器模式下工作需要软件访问。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/769396?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83869

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/791559/2927891?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83869%2520media%2520convertor%2520sw#2927891

100 Ω 终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yansheng、您好!

    感谢您的提问。  

    1. 信号检测引脚的默认极性为低电平有效、这意味着当连接光纤电缆或存在光纤信号时、DP83869预期 SD 为"0"。
    2. SGMII 或磁性差分对都不需要100 Ω 端接。
    3. DP83869无需 MDIO 通信即可捆绑到介质转换器模式。 一个重要的注意事项是,设备必须是光纤设置,必须通过搭接确定,设备将不会协商光纤设置以匹配通过自动协商选择的铜线模式

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin。 您及时的回复解决了我的困惑。 谢谢!