主题中讨论的其他器件:DP83869
大家好,我将 DP83869用作的1000M 介质转换器。 我不确定以下问题。
1..is SD (引脚编号 24) 24)引脚 A 高电平有效输入还是低电平有效输入? 数据表未指定 SD 引脚的极性或功能。 当信号对 SFP 模块良好、但 SD 引脚对于 SFF 模块为高电平时、LOS 引脚为低电平。 然后、我应该将 DP838969的 SD 引脚直接连接到 SFP 的 LOS、并将逆变器连接到 SFF 的 SD、还是以相反的方式连接?
2. 我是否需要在差分对线路链路 SGMII 和磁性铜质 PHY 之间放置100 Ω 端接电阻器? 它没有说是否需要端接电阻器。 EVM 原理图中没有端子电阻器。
3.我只想使用带电阻器的介质转换器、不想使用任何 MCU。 DP68389是否仅可用作自举引脚配置的介质转换器? 数据表中并不是很清楚、这种说法与此表单中的说法相反。 John 确认、它可以很好地与捆扎引脚配合 使用、但 Aniruddha 说、在媒体转换器模式下工作需要软件访问。
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/769396?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83869
| 100 Ω 终端 |