This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:节点和数据速率

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906865/thvd1450-node-and-data-rate

器件型号:THVD1450

大家好、

当数据速率为5Msps 时、使用 THVD1450可将多少个节点连接到总线。 如何计算数据速率变化时的最大节点?  

谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    有几个不同的因素可以限制节点的数量。

    一个因素是收发器的输入泄漏电流。  所有节点的并联组合以及任何端接通常应导致有效差分负载不小于54欧姆、以符合 RS-485标准。  收发器的输入泄漏电流通常以"单位负载"的形式指定、您可以在此处阅读更多信息:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/03/08/rs-485-basics-how-to-calculate-unit-loads-and-the-maximum-number-of-nodes-on-your-network

    THVD1450为" 1/8单位负载"器件、可支持256个节点。

    另一个因素是总线的总容性负载、这会使更高频率的信号失真并导致抖动。  有关如何分析此问题的建议、请参阅以下文章:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/773543

    可通过数据表中的图2和5推断 THVD1450的有效输出阻抗(取决于所使用的 VCC 电平)。

    第三个因素与布线拓扑本身有关。  通常情况下、节点之间的连接不是以理想的线性"菊花链"方式进行、并且无法避免未端接的"存根"线。  每个连接都可能产生会降低信号完整性的反射。  这往往是大多数网络中的限制因素、但通常不是收发器的属性(尽管输出转换时间确实会影响给定存根长度下反射的明显程度)。  您可以在此处阅读有关此现象的更多信息:

    http://www.ti.com/lit/an/slla272c/slla272c.pdf

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您在此处提供详细说明。 我已经向客户解释过这一点、他们非常感谢您的支持。 但客户可能需要团队的帮助来分析 THVD1450的以下应用、

    数据速率= 5M、

    电缆长度 <1m;

    总线上不 会焊接其他电容和120欧姆端子电阻。

    您可以在此估算的最大节点是多少? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在该数据速率下、我认为主要受来自存根节点的反射或(如果网络线性连接)每个节点和相关电缆的寄生电容的限制。  我们可以尝试在下周收集一些数据、更好地展示这些影响、以便为您提供一个良好的参考点。  您计划使用哪种 VCC (3.3V 或5V)?  此外、您是否有目标可在此应用中支持多少个节点?  网络上相邻节点之间的1m 电缆是总长度(终端节点之间的最长距离)?

    谢谢、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    客户需要在总线上支持32个节点、VCC=3.3V、1m 是总电缆长度。 非常感谢您在这里的帮助。 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您是否有一些结果可以与客户分享? 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有;我们仍在努力收集数据。  如果总电缆长度为1 m、那么我不希望在32个节点之间支持5Mbps 通信时出现任何问题。  但是、我们仍计划在可用时提供更多信息。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    我们何时可以修复该结果? 我认为这是客户的问题、如果您能分享一些文档、以便我们向客户进行解释、那将会很棒。 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    同意最好有数据。  我们计划下周收集该信息。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们的团队现在有机会进行一些与此相关的实验室测量。  THVD1450的差分电容约为30pF。  我们在5Mbps 时使用恒定的0/1/0/1切换模式测试了该器件、以增加容性负载。  以下是除端接外无负载(即 A 和 B 之间为60欧姆)的 A (紫色)和 R (黄色)波形:

    以下是具有额外2.2nF 负载的相同信号:

    总线上升/下降时间如预期的慢、但 R 输出仍然与数据模式相匹配。  此负载相当于~73 THVD1450单元。  因此、我认为这证实了在大多数情况下、可以实现32个节点的操作。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大