Other Parts Discussed in Thread: THVD1450
大家好、
当数据速率为5Msps 时、使用 THVD1450可将多少个节点连接到总线。 如何计算数据速率变化时的最大节点?
谢谢。
BR、
查尔斯·林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Charles、
有几个不同的因素可以限制节点的数量。
一个因素是收发器的输入泄漏电流。 所有节点的并联组合以及任何端接通常应导致有效差分负载不小于54欧姆、以符合 RS-485标准。 收发器的输入泄漏电流通常以"单位负载"的形式指定、您可以在此处阅读更多信息:
THVD1450为" 1/8单位负载"器件、可支持256个节点。
另一个因素是总线的总容性负载、这会使更高频率的信号失真并导致抖动。 有关如何分析此问题的建议、请参阅以下文章:
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/773543
可通过数据表中的图2和5推断 THVD1450的有效输出阻抗(取决于所使用的 VCC 电平)。
第三个因素与布线拓扑本身有关。 通常情况下、节点之间的连接不是以理想的线性"菊花链"方式进行、并且无法避免未端接的"存根"线。 每个连接都可能产生会降低信号完整性的反射。 这往往是大多数网络中的限制因素、但通常不是收发器的属性(尽管输出转换时间确实会影响给定存根长度下反射的明显程度)。 您可以在此处阅读有关此现象的更多信息:
http://www.ti.com/lit/an/slla272c/slla272c.pdf
此致、
最大
您好、Charles、
在该数据速率下、我认为主要受来自存根节点的反射或(如果网络线性连接)每个节点和相关电缆的寄生电容的限制。 我们可以尝试在下周收集一些数据、更好地展示这些影响、以便为您提供一个良好的参考点。 您计划使用哪种 VCC (3.3V 或5V)? 此外、您是否有目标可在此应用中支持多少个节点? 网络上相邻节点之间的1m 电缆是总长度(终端节点之间的最长距离)?
谢谢、
最大
您好、Charles、
我们的团队现在有机会进行一些与此相关的实验室测量。 THVD1450的差分电容约为30pF。 我们在5Mbps 时使用恒定的0/1/0/1切换模式测试了该器件、以增加容性负载。 以下是除端接外无负载(即 A 和 B 之间为60欧姆)的 A (紫色)和 R (黄色)波形:
以下是具有额外2.2nF 负载的相同信号:
总线上升/下降时间如预期的慢、但 R 输出仍然与数据模式相匹配。 此负载相当于~73 THVD1450单元。 因此、我认为这证实了在大多数情况下、可以实现32个节点的操作。
如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
最大