This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC41:UART 输入的专有性

Guru**** 2870360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909271/ts5usbc41-propriety-of-uart-input

器件型号:TS5USBC41

一位客户计划在下面进行连接;D+/D-输入通过 USB 连接器连接 USB2.0 DP/DM 或 UART TX/RC。

这些连接是否没有问题?

还是应该将 UART 添加到 USB 接口?  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    这是 Type-C 应用吗? 此应用是否符合 USB 标准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik-San

    感谢您的回复、

    客户未计划 Type-C 应用。

    仅兼容 USB2.0是可以的。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

    上述连接是否在 USB2.0上没有问题?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    这里不应该有问题。