Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810
我正在使用 DS280DF810进行测试、使用手动数据速率配置、发现该芯片只能锁定到高达26.5625G 的数据速率。
当设置为27.9525/28.2Gbps 等更高数据速率时、CDR 锁定状态不稳定、经过一段时间(1分钟的时间)后、CDR 执行解锁状态。 此外、眼图完全丢失。
那么、需要运行任何其他寄存器吗?
设置如下:
WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x60、80、1);//28.2Gbps
WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x61、C6、1);
WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x62、80、1);
WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x63、C6、1);
WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x64、0xFF、1);
WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x09、0x04、1);
WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x18、0x00、1);
WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x0A、0x0C、1);
WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x0A、0x00、1);