This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:如何支持高达28.4Gbps 的数据速率?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909935/ds280df810-how-to-support-up-to-28-4gbps

器件型号:DS280DF810

我正在使用 DS280DF810进行测试、使用手动数据速率配置、发现该芯片只能锁定到高达26.5625G 的数据速率。

当设置为27.9525/28.2Gbps 等更高数据速率时、CDR 锁定状态不稳定、经过一段时间(1分钟的时间)后、CDR 执行解锁状态。 此外、眼图完全丢失。

那么、需要运行任何其他寄存器吗?

设置如下:

WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x60、80、1);//28.2Gbps

WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x61、C6、1);

WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x62、80、1);

WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x63、C6、1);

WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x64、0xFF、1);

WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x09、0x04、1);

WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x18、0x00、1);

WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x0A、0x0C、1);

WriteToDS250DF810 (DS250DF810ADDR、0x0A、0x00、1);

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进行更详细的研究/测试后:

    如果 启用了交叉点功能(A->B、B->A)、则28.2G 更难锁定。 某些通道将随机显示解锁状态。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您的通道寄存器设置看起来正确。 下面是一些调试问题:

     

    1. 您能否提供有关 DS280DF810重定时器测试设置的说明?

      • 方框图很有用

      • 如果您可以提供估算重定时器输入通道插入损耗值、这也会有所帮助

    2. 当观察到28.2G CDSR 锁定问题时、您能否为以下重定时器通道寄存器提供值? 如果可能、请在 CDR 锁定和 CDR 解锁时捕获这两种重定时器寄存器的值

      • 0x02、0x27、0x28、0x8F