This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:TVS 管使输出异常

Guru**** 2929990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909364/sn65hvd230-tvs-tube-make-output-abnormal

器件型号:SN65HVD230

您好、专家、

我的客户使用4-6个 SN65HVD230进行 CAN 通信、但发现它将在 CAN_H 和 CAN_L 处振荡、并且可能会导致 CAN 通信在一段时间内发生故障。 如果不添加这些 TVS 管、则不会出现振荡、或者如果只有1个带 TVS 的 SN65HVD230、则也不会出现振荡。

此设计中是否需要此 TVS?

我查看了数据表、布局建议添加差分模式 TVS 管。 但是、当我让客户将 D900和 D907作为我们的数据表时、也会出现如下所示的振荡。 蓝色和绿色波形是 D 和 R 信号。 红色波形是差分输出 CAN_H-CAN_L

您能否帮助分析此问题并提供有关如何添加 TVS 管的指导? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    TVS 二极管不是器件正常工作所必需的、但如果应用的瞬态抗扰度(ESD 等)要求超过 IC 本身的额定值、则可用于保护器件。

    我们可以检查一些东西来帮助减少这种振铃。  一个是这些二极管的寄生电容。  我找不到该器件型号的数据表进行检查、但通常用于 CAN 总线的 TVS 二极管的电容在15-25pF 范围内。  如果这些值更高、则可能会降低信号完整性。  在这种情况下、您可能需要尝试使用另一个二极管、如 PESD1CAN。

    此外、瞬态应力在两条线之间耦合是很常见的、通常它们在导通线或线路和接地线之间。  因此、除非此应用对此有特殊要求、否则您可以删除 D902、但保留 D900和 D907。

    除了 TVS 二极管之外、还需要考虑其他一些因素。  如何在总线上实现端接?  此外、节点如何连接在一起-是以线性/菊花链方式连接、还是更像星型、其中节点通过更长的"存根"线路连接到主总线或中心点?

    此外、在诸如 R914和 R927的 CAN 总线上使用上拉/下拉电阻并不常见。  您能告诉我这些电阻背后的意图吗?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    感谢您的善意解释、下面是我客户的120R 负载接线、您能帮助检查是否需要进行任何更改吗? 谢谢。  

     

    此外、添加 R914和 R927上拉和下拉电阻器的目的是添加总线的缓冲器功能、是否有必要?  

    此致。

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接线图对我来说看起来不错。  未终止的0.5m 和0.6m 线路会在隐性期间产生一些振铃、但我希望这是可以管理的。  不过、我建议在不使用上拉/下拉电阻的情况下进行测试、因为不需要这些电阻。  它们会在隐性状态期间导致较小的正差分偏置、从而在该状态下导致较小的噪声裕度。

    另一个需要注意的问题是-我认为、如果可以通过更改电阻和 TVS 二极管来实现基于硬件的解决方案、最好是 但是、由于干扰在位周期的早期发生、因此您还可以通过在控制器中移动采样点配置来调整系统以更好地承受干扰。

    此致、
    最大