Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230
您好、专家、
我的客户使用4-6个 SN65HVD230进行 CAN 通信、但发现它将在 CAN_H 和 CAN_L 处振荡、并且可能会导致 CAN 通信在一段时间内发生故障。 如果不添加这些 TVS 管、则不会出现振荡、或者如果只有1个带 TVS 的 SN65HVD230、则也不会出现振荡。
此设计中是否需要此 TVS?
我查看了数据表、布局建议添加差分模式 TVS 管。 但是、当我让客户将 D900和 D907作为我们的数据表时、也会出现如下所示的振荡。 蓝色和绿色波形是 D 和 R 信号。 红色波形是差分输出 CAN_H-CAN_L
您能否帮助分析此问题并提供有关如何添加 TVS 管的指导? 谢谢。
此致。
陈