This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:低温 PIN3烧写

Guru**** 2581695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909800/tcan1042hgv-low-temperature-pin3-burn

器件型号:TCAN1042HGV

大家好、

  我的客户在低温测试中遇到 Pin3烧坏问题。  

  1.故障发生在 PP、故障率为10/20、所有芯片的 PIN3均已烧坏。

  2.在室温下、 ℃正常、但当温度降至-25 ̊ C 时、通信 异常。 引脚3烧坏了、如下图所示。

  

  3.将故障芯片更换为室温良好的芯片,通信再次正常。  

  4、Sch 如下所示、I/O 为3.3V。

  PIN 3低温烧写的可能原因是什么?客户设计中存在任何风险?

   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    我认为客户对 TCAN1042的实施是可以的。

    是否可以在测试期间监测 POW_5V 上的电压、以查看温度降低时是否存在任何意外过冲?

    此外、您是否会提供问题 IC 或同一封装中其他未损坏 IC 的更高分辨率照片?  (照片中的照片对我来说有点奇怪。)

    最大