各位专家、您好!
我的客户想知道 I2C 总线上是否有内部上拉电压、该电压没有通过电阻器上拉。 它们移除了 TCA9548A 的一条总线的 I2C 上拉电阻器(其他总线被上拉)、发现该总线有2.48V 电压。 我们要检查总线未被外部电阻器上拉时是否存在内部上拉电压。 或总线与总线之间的内部开关泄漏。 非常感谢!!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ann:
很抱歉耽误你的时间-我过去几天都不在办公室了。 在给定应用中运行时、器件之间的泄漏电压应相似、但它可能因器件之间的差异而略有不同、因此可能会略高于2.48V
产生此电压的原因是开关的工作情况。 它被设计成在低于"Vpass (Vpass)"电压的两侧完全导通、该电压随 VCC 变化(数据表中的图14)。 在 VCC = 3.3V 时、Vpass 略高于2V、除此之外、仍会有一些导通。 (开关通道基于 FET、因此传导和阻断区域之间不会立即发生转换。) 这就是您测量2.48V 电压的原因。
最大