This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:这些引脚是否存在内部上拉电压 DIDn't 被电阻器上拉?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906936/tca9548a-is-there-internal-pull-up-voltage-for-those-pin-didn-t-pulled-up-by-resistor

器件型号:TCA9548A

各位专家、您好!

我的客户想知道 I2C 总线上是否有内部上拉电压、该电压没有通过电阻器上拉。 它们移除了 TCA9548A 的一条总线的 I2C 上拉电阻器(其他总线被上拉)、发现该总线有2.48V 电压。 我们要检查总线未被外部电阻器上拉时是否存在内部上拉电压。 或总线与总线之间的内部开关泄漏。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    此器件中没有内部上拉电阻;观察到的电压应是由于开关泄漏所致。  由于开关设计为在任一侧为低电平时导通、因此低电压下的泄漏电流为高电平、然后随着电压接近"Vpass (Vpass)"而降低。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我是否可以知道2.48V 对于泄漏电压是否有意义? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    使用了什么 VCC 以及有源上拉电压是多少?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    VCC 应为3.3V、上拉电压应为3.3V。 我是否可以知道您是否有简单的方框图来解释泄漏? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    很抱歉再添加一个问题。 客户想知道这种泄漏电流是否会始终保持在2.48V 或偏高电平。 如果是、则 I2C 总线风险较低 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我可以在这种情况下获得您的帮助吗? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    很抱歉耽误你的时间-我过去几天都不在办公室了。  在给定应用中运行时、器件之间的泄漏电压应相似、但它可能因器件之间的差异而略有不同、因此可能会略高于2.48V

    产生此电压的原因是开关的工作情况。  它被设计成在低于"Vpass (Vpass)"电压的两侧完全导通、该电压随 VCC 变化(数据表中的图14)。  在 VCC = 3.3V 时、Vpass 略高于2V、除此之外、仍会有一些导通。  (开关通道基于 FET、因此传导和阻断区域之间不会立即发生转换。)  这就是您测量2.48V 电压的原因。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复! 我是否可以知道2.48V 电压是否会保持开启状态、或者该电压将从高电平转换为低电平? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    当另一侧上拉时、它将为~2.48V、但如果开关任一侧的 I2C 器件上拉为低电平、我预计它将变为低电压。

    此致、
    最大