Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, SN65HVD230, ISO1042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD230 主题中讨论的其他器件:ISO7742、 ISO1042
您好!
我的客户希望在 DSP 和 ARM 之间使用 CAN、并对数字隔离器是否可以传输 CAN 信号有疑问。
解决方案1:在 CAN 收发器之后使用数字隔离器 ISO7742、是否可行?
解决方案2:在 CAN 收发器之前使用 ISO7742。 有可能吗?
另一个问题是、是否需要使用两个 SN65HVD230来发送 CAN 信号?
此致。
陈