This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:通过数字隔离器发送 CAN 信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, SN65HVD230, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908838/sn65hvd230-transmit-can-signal-through-digital-isolator

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件:ISO7742ISO1042

您好!

我的客户希望在 DSP 和 ARM 之间使用 CAN、并对数字隔离器是否可以传输 CAN 信号有疑问。

解决方案1:在 CAN 收发器之后使用数字隔离器 ISO7742、是否可行?  

解决方案2:在 CAN 收发器之前使用 ISO7742。 有可能吗?

另一个问题是、是否需要使用两个 SN65HVD230来发送 CAN 信号?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    数字隔离器旨在支持逻辑信令(例如 TTL 或 CMOS)、通常不能直接支持 CAN 物理层(这在使用双向差分显性/隐性信令时是唯一的)。  因此、您提供的第二张图片将是更典型的方法。  请注意、还提供 ISO1042等隔离式 CAN 收发器、这有助于减少所需的 IC 数量。

    如果您确实需要直接为 CANH/CANL 线路添加隔离功能、则可以通过混合使用 CAN 收发器、隔离器和数字逻辑来实现这一点。  此处给出了一个实现示例:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01487

    此致、
    最大