This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:如何使 PwrCtl1/BatEn1为高电平?

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908344/tusb4041i-how-to-make-pwrctl1-baten1-high

器件型号:TUSB4041I

在我的 TUSB4041 EVAL 板上、不管是否插入上游器件、PwrCtl1/BatEn1始终为3.3V。

在我使用这个芯片设计的电路板上、 PwrCtl1/BatEn1始终为0V、并且我的附件不工作。  我正在使用 PwrCtl1/BatEn1为 VBUS 启用 TPS2051CDBVR (高电平有效)限流器。  

我使用手机作为上游器件、使用游戏手柄作为端口1上的下游器件。

加电后、我检查了电路板上的以下引脚:

测试 trstz 0v

smbusz 3.3V

SCL_SMBCLK 0v

SDA_SMBDAT 0v

pwron1_baten1 0v

Autoenz 3.3V

成组 hs_up 0v

pwrctl_pol TDO 3.3V

fullpwrmgmttz 0v

除了 PwrOn1_BatEn1外、它们都与评估板匹配。  

是否有关于如何将电源控制引脚设置为高电平的建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是否通过 I2C/SMBus 或 PWRCTL/Baten 引脚上的上拉电阻在下游端口上启用电池充电?  如果是、我希望下游端口电源即使未连接主机也会打开。  如果未启用集线器并且未连接到主机、则下行端口电源将保持关闭状态。

    主机是否检测到集线器?  USB_VBUS 是否为高电平?

    除非集线器处于电池充电模式或由主机控制器指示、否则集线器不会打开下行端口电源。

    此致、

    JMMN