在我的 TUSB4041 EVAL 板上、不管是否插入上游器件、PwrCtl1/BatEn1始终为3.3V。
在我使用这个芯片设计的电路板上、 PwrCtl1/BatEn1始终为0V、并且我的附件不工作。 我正在使用 PwrCtl1/BatEn1为 VBUS 启用 TPS2051CDBVR (高电平有效)限流器。
我使用手机作为上游器件、使用游戏手柄作为端口1上的下游器件。
加电后、我检查了电路板上的以下引脚:
测试 trstz 0v
smbusz 3.3V
SCL_SMBCLK 0v
SDA_SMBDAT 0v
pwron1_baten1 0v
Autoenz 3.3V
成组 hs_up 0v
pwrctl_pol TDO 3.3V
fullpwrmgmttz 0v
除了 PwrOn1_BatEn1外、它们都与评估板匹配。
是否有关于如何将电源控制引脚设置为高电平的建议?
谢谢。