Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM, DP83822I, DP83826E
主题中讨论的其他器件: DP83822I、
大家好、
我的客户有一个问题、他们想要将 LED0自举配置为"0"、将 LED1配置为"1"。
正如我看到的、LED0和 LED1引脚是上拉引脚、因此、如果我们要将 LED1配置为"1"、对于自举配置、我们只需将其从外部保持断开。
但请参阅 DP83826EVM、LED 驱动器电路是拉电流方法、因此、如果该 LED 电路会意外影响 LED1以自举为"0"? 谢谢。
此致、
刘罗宾