This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:如何执行 LED0、LED1自举电路。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM, DP83822I, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907314/dp83826e-how-to-do-led0-led1-strap-circuit

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件: DP83822I

大家好、

我的客户有一个问题、他们想要将 LED0自举配置为"0"、将 LED1配置为"1"。

正如我看到的、LED0和 LED1引脚是上拉引脚、因此、如果我们要将 LED1配置为"1"、对于自举配置、我们只需将其从外部保持断开。

但请参阅 DP83826EVM、LED 驱动器电路是拉电流方法、因此、如果该 LED 电路会意外影响 LED1以自举为"0"? 谢谢。

此致、

刘罗宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:  

    在上电和复位期间、LED0和 LED1引脚为下拉电阻。  

    显示了 DP83826EVM 中用于高电平有效配置的 LED 原理图。 如果 LED 引脚捆绑在低电平、则该引脚将在正常运行期间作为高电平有效运行。 如果一个 LED 被捆绑为高电平、此引脚将运行为低电平有效。  

    要启用 LED1、您可以将其设置为高电平、并使用与下面类似的原理图进行低电平有效运行。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的回复。 我还有下面的问题吗?

    1)再次检查、我看到下表、LED0和 LED1是默认的1引脚、它是上拉引脚、所以为什么您说、它是上电期间的下拉电阻?

    2)"如果 LED 引脚捆绑在低电平、则该引脚将在正常运行期间作为高电平有效运行。 如果一个 LED 被捆绑为高电平、此引脚将运行为低电平有效。 "、那么该描述是否来自数据表?

    3) 3)我能否知道图31是由哪些文档记录的。 您展示的是什么?

    谢谢、此致、

    刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的提问。  我看到引脚说明表和自举配置表之间存在差异、并将在将来解决此问题。

    这些引脚的默认引脚状态可以在基本模式和增强模式之间变化。 我建议在 LED 引脚上放置外部自举电阻器、以确保它们在加电和复位时进入所需的状态。  

    2.和3. 我参考上面的说明和图中的 DP83822I 数据表。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    好的。 DP83822I 是4级自举、而 DP83826E 是2级自举、遵循 DP83822I 设计指南没问题?

    您是否对此进行了确切的确认? 或者您需要更多的双重检查吗?

    此致、

    刘罗宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我建议遵循 DP83826E 数据表表表表8中的自举配置指南。 这与 DP83822I 自举配置指南几乎相同、但对应于两级自举、而不是四级自举。

    此致、
    Justin