This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:VDDIO = 1.8V 时的 MDIO 和 MDC 条件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/907338/dp83867is-mdio-and-mdc-condition-at-vddio-1-8v

器件型号:DP83867IS

您好!  

当 VDDIO = 1.8V 时、您能告诉我 MDIO 和 MDC 的情况吗?

1、如果 VDDIO = 1.8V、MDIO 和 MDC 是否应上拉至1.8V? (竞争对手器件要求 MDIO/MDC 上拉至3.3V、即使 VDDIO = 1.8V 也是如此)

2.如果 VDDIO = 1.8V、 MDIO/MDC 的 VIH 和 VIL 条件是否 与以下规格相同?

3.您是否推荐使用 DP83867IS 的脉冲变压器? 我发现 EVM 使用了 HX5008NL、但还有其他变压器吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问:

    1. 当 VDDIO = 1.8V 时、MDC 和 MDIO 只需上拉至1.8V。  
    2. 是的、VDDIO = 1.8V 时的 VIH 和 VIL 参数也应应用于 MDC 和 MDIO。  
    3. 有关变压器的其他建议、请参阅我们的设计和布局指南的表5

    http://www.ti.com/lit/an/snla079d/snla079d.pdf

    器 件包括用于典型应用的 H1102、用于 POE 应用的 H2019和用于集成应用的 J0011D21B。

    此致、
    Justin