This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954

Guru**** 2548880 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906727/ds90ub954-q1-ds90ub954

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

我使用模拟 Launchpad 连接到我的954、后者通过953和摄像头连接到我的原型板。

我正在使用 ALP 脚本配置我的系统。  完成此操作大约需要10分钟。

是否有方法可以在脚本完成之前停止该脚本?

通常停止 python 脚本的 CTRL C 不起作用

脚本窗口中的停止按钮不起作用。

目前、我只能通过在任务管理器中停止 ALP 应用程序来停止脚本。

当然、还有一种更简单的方法。

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    很抱歉、这是一个已知问题、例如、我在运行裕量分析脚本时遇到了这一问题、该脚本需要10分钟的时间。 我要执行的停止步骤如下

    a)我按几次 Stop (停止)按钮、直到在主窗口右上角看到红色"X"。 请参见下面的

      

    B)现在按红色"X"、您应该会看到如下所示的消息

    c)现在选择"关闭程序"以退出并重新启动 ALP。

    我将寻找更简单的解决方案或解决方案、但目前只能退出 GUI。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、

    非常感谢您的快速响应。  希望有一个更清洁的解决方案。

    该文档指出、ALP 脚本实现了"完整的 Python 脚本环境"、但我看不到其他详细信息。

    您能告诉我它支持哪个版本的 Python 吗?

    以及如何查看可导入的模块列表?

    谢谢

    Paul

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    请参阅下面的屏幕截图

    您还可以导入 NumPy 和 matplotlib。

    谢谢、

    Vishy